This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25762DQ1EVM:端口 A 为5V 时的基本配置

Guru**** 2837190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461029/tps25762dq1evm-basic-configuration-to-get-5v-on-port-a

器件型号:TPS25762DQ1EVM

工具与软件:

大家好、我正在使用 TPS25762D 评估模块、GUI:2.1.0、FW:F411_04_01_0005。 我确实使用完整闪存映像对 EEPROM 进行了编程并重置了 IC。 遗憾的是、端口 A 的内部直流/直流始终关闭、是否必须在 评估板中进行更多配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tomasz:

    感谢您的咨询。 下面试举几个问题:

    1.点击"quick start"前、您是否按照 GUI"hardware setup"显示的准备工作了?

    2.测试输出电压时使用的负载是多少?

    3.您能否将 JSON 文件和完整的闪存发送给我进行详细的检查?

    BR、

    Ke Wang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我现在看到、如果未 连接负载、则没有输出电压...

    1.我做的如下:

    • 打开257xxx Q1 GUI
    • 硬件设置、按照"EEPROM 闪存"选项卡中的说明进行操作  
    • 选择器件 TPS25762D-Q1
    • 开始配置
    • 最大功率-> 60W
    • Options (选项)-> Choose serial port (选择串行端口)、单击图标进行连接  
    • 下载固件
    • 固件 F411_04_01_0005的密钥、基础固件 F411_04_01_0005
    • 保存 low region 和 full flash image
    • EEPROM FLASH -> FULL FLASH image -> FLASH EEPROM
    • 进度:闪存完成、下电上电或重置器件
    • 关闭电源、移除跳线 SEL8、 断开 USB 电缆
    • 打开电源、连接 USB 电缆、连接到电路板、器件通信选项卡  
    • 选择器件  TPS25762D-Q1、Read All

    2.端口 A 上未连接任何负载

    3. screeningeagle-my.sharepoint.com/.../ESaOjBik22dLj_a-U-KeAHUB0GATTYSBJKuSz4pWP3vRdA