This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22811:下电上电

Guru**** 2892230 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22811, TPS25981

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458564/tps22811-power-cycling

器件型号:TPS22811
Thread 中讨论的其他器件: TPS25981

工具与软件:

我在设计中使用的是 TPS22811、它适用于12V 应用。 我们在 TPS22811的输出端有大约500uF 的电容。 如果我只是将  EN_OVLO 引脚拉高以进行下电上电、则 IC 不会再次开启。

重新导通期间我看不到任何电流尖峰或输出端出现电压尖峰。 我可以知道为什么会发生这种情况吗?

另外、如果输出端的电容超过500uF、将会发生什么情况。 在任何阶段它都落入锁扣? 如果是、为什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我遇到了类似的问题。  我们将使用 TPS22811切换小型冷却风扇(+12VDC @ 0.9A)。  最初打开+12V 直流电源(来自 SynQor 砖型)时、开关关闭、风扇运转。  当我们随后循环 EN_OVLO 引脚以关闭风扇时、风扇绝不会恢复。  +12VDC 始终存在。  我们已通过将 IMON 接地来禁用电流限制、并通过更改 dVdT 电容器来尝试各种压摆率。  我们还在输出上尝试了各种电容器-所有这些都没有用。  当我们使用1A 阻性负载时、此部件打开和关闭、但是顽固地拒绝与风扇负载一起重新打开。  输出端有一个反向肖特基二极管。  输入端具有220uF 的电容。  似乎有其他线程暗示打开恢复问题。  有人能帮忙吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phani:

    您能否确认在下电上电时拉高了哪个引脚。 是 EN/UVLO 还是 ENB/OVLO?

    如果启动期间 COUT 较高、则浪涌电流将较高、并可能导致器件在启动期间限制电流。 如果在限制电流的同时功率耗散非常高、器件可能会执行热关断。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    同样、我想确认您用于下电上电的引脚。 EN/UVLO 或 ENB/OVLO。 下电上电只能由 Vin 或 EN/UVLO 引脚完成、而无法由 ENB/OVLO 完成。

    [报价 userid="637453" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458564/tps22811-power-cycling/5596077 #5596077"]我们已通过将 IMON 接地来禁用电流限制、并通过更换 dVdT 电容器来尝试了各种压摆率。  我们还在输出上尝试了各种电容器-所有这些都没有用。  [报价]

    我理解你的沮丧。 我们有一个设计计算器。 它可能有助于您验证 dVdT 值和加载是否会导致无干扰启动。 您能检查一下吗。 我认为这会对您有所帮助。 您还可以分享您的原理图/配置、负载和问题波形。  

    设计计算器: https://www.ti.com/tool/download/SLVRBL4

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

    根据数据表、其中提到了~Ω EN/OVLO、我们已经在设计中遵循了这一点。 我的理解是、此引脚可用于打开和关闭输出。 我们是否应该意识到这一职能有任何其他意义或细微差别?

    此外、是否存在与此行为相关的勘误表或已知问题? 我们已~数据表构建了电路板、目前无法使用 EN/OVLO 将其重新接通。 与 Vincent 相似、我们还尝试了不同的压摆率和电流限制值。  

    期待您的见解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phani:

    下电上电只能使用 Vin 或 EN/UVLO 引脚完成、不能通过 ENB/OVLO 引脚完成。 您能否通过 EN/UVLO 引脚循环再次尝试这一点吗?

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush、感谢您的快速回复!  我们正在运行引脚2 EN/OVLO 功能。  该电路的目的是在输入线路降至16VDC 以下时关闭风扇、以便风扇在100毫秒功率保持期间不会继续运行和消耗电力。  为了实现这一点、我们在 EN/OVLO 上使用3.3V DCFAIL_P 信号、这确实会关闭风扇。  如果输入功率降至零(通常情况下如此)然后恢复、则不会出现问题-风扇再次启动。  但是、如果输入电压下降到15VDC、然后恢复到其标称值28VDC (诚然是临界情况)、风扇不会重新启动。  请注意、在15VDC 输入时、我们的 SynQor 砖型模块会继续向 TPS22811提供不间断的12VDC。  根据数据表第16页、" EN/OVLO 引脚上的电压超过 OVLO 上升阈值 Vov (R)后、器件会关闭输出电源。  此后、器件会等待 EN/OVLO 引脚上的电压降至 OVLO 阈值 Vov (F)以下、然后再重新接通电源。"  从您的回复以及图7-3中、我怀疑 EN/OVLO 上的电压变为低电平是再次导通 TPS22811的必要条件、但并不足够。  我怀疑您需要将 EN/OVLO 拉低、并且还要切断 TPS22811的电源、否则器件只会闭锁。  在这一点上、数据表的措辞并不完全清楚(至少对我来说是如此)。  那么、我是否得到了右上方的该响应?  我想您说的是、如果我使用 EN/UVLO 输入(引脚1)来打开和 关闭 TPS22811、我将不会看到此闭锁问题。  你同意吗?  我认为 Phani 可能会沿着同一条路走。  再次感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    Vincent 和我最终遇到了类似的问题、但我们使用 UVLO 引脚对电路板进行了修改来进行下电上电、这对我们来说已经足够了。

    ~数据表中没有提到这一点、即 Δ V EN/OVLO 不能用于下电上电?

    我的理解是、使能引脚可用于打开和关闭。 您是否打算对数据表进行任何修改以避免混淆?

    因此、我们需要重新旋转电路板。 希望能在数据表中提供更多有关下电上电的说明、这样用户最终就不会像我们一样!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arush:

     EN 意味着启用输出? DOE 这有另一个含义? 下电上电输出和使用 EN 之间的区别是什么? EN 的实际用途是什么? 根据数据表、该引脚两个引脚均可用于 EN 目的。 该功能是否已在新版本中更改、我要查看的数据表是旧版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phani:

    我理解您的沮丧、但在数据表中没有提到可以使用 OVLO 引脚进行下电上电。 我将收集您的反馈、并将其提交给负责数据表的团队。

    我要指出的另一点是、也可以使用 Vin 引脚进行下电上电。 我想提醒您注意这一点。 不确定这是否有助于防止重新旋转。

    此外、使用 Vin 或 EN/UVLO 进行下电上电在所有 TI 电子保险丝产品系列中很常见、据我所知、在竞争产品中也很常见。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grittin:

    是的、EN 也是欠压锁定引脚(UVLO)。 同样、ENB 也是过压锁定引脚(OVLO)。 当在 Vin 与这些引脚之间使用电阻分压器时、根据所选的电阻值、您可以设置欠压和过压保护阈值。

    在内部、两个引脚都有比较器、如果这些引脚可用作 EN 或 ENB、则仅 UVLO 或低 VIN 信号在内部用于器件复位。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    是的、EN/UVLO 或 Vin 可用于复位器件。 ENB/OVLO 不会复位器件。

    此致、
    Arush  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    名称是~EN/OVLO、这意味着它支持从关到开、反之亦然。  

    如果您愿意、我很乐意为将来要使用该工具的设计人员避免在这方面产生混淆。

    此外、我是否还可以知道如果我尝试使用 OVLO 引脚进行下电上电会发生什么情况? 它是否会激活 QOD?

    如果它没有激活 QOD、那么放电是如何发生的? 在放电期间、会发生停机、是否触发任何锁定?

    清除闩锁的可能方法是什么?

    由于我们使用此 IC、并且我们处于设计的关键阶段、数据表中没有有关 OVLO 期间放电的信息、所有这些信息都有助于我们更好地设计/重新设计。  

    非常感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush

    我不知道如何让它更清楚...  当我们使用 ENB 时为什么芯片会被锁存保护? 我看不到任何热关断或短路保护 来启动锁存保护的原因。 导致出现该错误的另一个原因是什么? 在 OV 条件下、输出会关闭、 一旦脱离 OV、应该会恢复正常?  我们有意设置 OV 以关闭输出、并希望在 OV 引脚处检测到正常电压时重新开启。 我们缺少什么吗?

    ENB 高电平=输出关闭(MOSFET 内部关闭)

    ENB 0V =输出开启 (MOSFET 内部开启)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phani:

    [报价 userid="630095" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458564/tps22811-power-cycling/5599650 #5599650"]名称是~EN/OVLO、这意味着它可以从关到开、反之亦然。  [报价]

    没错、它将关闭器件、但在内部该信号不能用于复位器件。

    如果您将其向前推进并避免对将来要使用它的设计人员造成混淆、我将不胜感激。

    我已经在数据表的更改列表中记下了这一点、但需要从系统团队处对其进行验证。  

    我还可以知道如果我尝试使用 OVLO 引脚进行电源循环会发生什么吗? 它是否会激活 QOD?[/QUOT]

    QOD 通过 EN/UVLO 引脚进行控制。 否、QOD 不会通过 OVLO 引脚激活。

    如果它没有激活 QOD、那么放电是如何发生的? 在放电期间发生停机、是否触发任何锁定?

    ENB/OVLO 将关闭 mainFET。 输出电压将通过负载放电。 FET 关断、因此 Vout 将从电子保险丝侧浮动。

    以及清除锁存器的可能方法是什么?

    这里、我假设您是指在出现任何故障后发生的锁存。 可以通过循环 Vin 或 EN/UVLO 引脚来清除该位。

    [报价 userid="630095" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458564/tps22811-power-cycling/5599650 #5599650"]由于我们使用此 IC、并且我们正处于设计的关键阶段、并且数据表中没有关于 OVLO 期间放电的信息、因此所有这些信息都有助于我们更好地进行设计/重新设计。  [报价]

    我也不想让你知道我是谁。" 请随时提出任何问题。 我建议查阅数据表一次(尤其是第7节和第8节)。 另外、对于布局检查第10节。  

    此致、
    Arush  

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grittin:

    为什么使用 ENB 时芯片要锁存保护? i [/报价]

    我认为这里存在一些混淆。 ENB 不是锁存故障。 当过压状态消失时、器件将再次启动、但 TSD 和 SCP 会锁存故障。 我了解自动重试的需求。 我们提供该系列中的类似器件、可提供自动重试选项。 它称为 TPS25981。  

    在过电压条件下、输出关闭并预计 在超出过电压后将恢复正常?  我们有意设置 OV 以关闭输出、并希望在 OV 引脚处检测到正常电压时重新开启。 我们缺少什么吗?

    是的。  

    [报价 userid="637579" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458564/tps22811-power-cycling/5599907 #5599907"]

    ENB 高电平=输出关闭(MOSFET 内部关闭)

    ENB 0V =输出开启 (MOSFET 内部开启)

    [报价]

    有。 上述与其他人的讨论是关于使用不可能的 OVLO 引脚消除锁存故障。  

    您能否创建另一个具有此器件型号的主题帖。 我可以在那里回复您的确切问题。 我试图把所有的答复分开,但讨论变得复杂。

    此致、
    Arush

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    感谢您的详细解释。

    正如我在开始部分提到的" 我要在我们的设计中使用 TPS22811器件、它适用于12V 应用。 我们在 TPS22811的输出端有大约500uF 的电容。 如果我只是将  EN_OVLO 引脚拉高以进行下电上电、则 IC 不会再次开启。"

    IC 将进入锁存模式、当我切换 EN 引脚或下电上电时、开关将打开。

    我们需要知道为什么会发生这种情况?

    此致

    Phani Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在本例中、OV 引脚被拉至大约3.8V、然后在几秒后变为零。 即使 OV 引脚达到零伏、IC 也不会导通。 如果电路板温度约为50摄氏度、您是否明白我们可以前往 TSD 的任何原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Phani

    您是说使用 OV 引脚关闭器件会导致锁存、而您不是尝试通过切换 OVLO 引脚来删除锁存。

    这是意料之外的事情。 你有任何波形吗? 如何将 OV 引脚提供为高电平。 是增大 Vin 并将电阻分压器还是 OV 引脚连接到外部电源。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="573457" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458564/tps22811-power-cycling/5603992 #5603992"]说明使用 OV 引脚关闭器件会导致锁存、并且您没有尝试通过切换 OVLO 引脚来删除锁存。

    完全正确

    这不是预期行为。 你有任何波形吗? 如何将 OV 引脚提供为高电平。 您是否正在增大 Vin 并将电阻分压器或 OV 引脚连接到外部电源。

    还有一个驱动 OV 引脚的电路。 另一个电路(按钮复位)通过一个分压至大约4V 的电阻分压器输出12V。

    我们可以看到开关在该瞬间关闭、但当开关恢复为零伏时、IC 不会打开。

    按钮复位电路工作正常。

    波形图例:  

    12伏-开关的输出电压

    12V-SYNC -开关的输入电压

    ovlo -开关的 ovlo 引脚

    I - 12V -流经开关的电流

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phani:

    您能否共享原理图(TPS22811和控制电路及负载)。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush  

    我不应该分享原理图、但我要向您分享应用的方框图。

    请告诉我们为什么它会锁定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush

    您是否找到了根本原因。 我们从一个多星期以来一直坚持这样做。

    感谢您的快速响应。

    谢谢

    Phani Bhushan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Phani:

    当低于下降阈值时、预期行为为 ovlo、负载开关应恢复。 因为这里不会发生这种情况。 我建议一些基本的东西来排除不同的依赖性。

    • 使用外部 UV 和 OV 输入来验证器件是否正常工作。  如果失败、请更换设备并重新检查。
    • 对 UV 和外部 OV 使用电阻分压器。 OVLO 电路和外部 UV 输入类似。  根据哪个引脚出现故障、您可以将引脚指向导致此问题的引脚。
    • 用于 UV 和 OVLO 电路的电阻分压器。 我知道这是不起作用的、所以问题是这样的。 我希望上述两项可以帮助确定这是否与 UV 或 OV 引脚或其他东西真正相关。  

    我没有提到任何关于 IMON 和 dVdT 的事情、因为您已经尝试了不同的值。  

    此致、
    Arush