This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5891:待机清除和启用命令

Guru**** 2581965 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5891

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461931/lp5891-standby-clear-and-enable-command

器件型号:LP5891

工具与软件:

尊敬的支持团队:
我想确认 SLDS269A 和 SNVSC61A 的"Standby Clear and Enable Command"说明。

以下是不正确的吗?
"在器件接收到待机使能命令后、它会立即退出智能省电模式、不会等待模块或菊花链中的其他器件。"


以下是正确的吗?
'在器件接收到 STANDBY CLEAR 命令后、它会立即退出智能省电模式、而不等待模块或菊花链中的其他器件。'

此致、
DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    "器件收到 STANDBY CLEAR 命令后、将立即退出智能省电模式、不等待模块或菊花链中的其它器件。"

    有。

    BR

    Monet Xu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Monet:
    感谢您的答复。

    我知道这是产品说明书中的一个拼写错误。
    我希望能够对 LP5891和 LP5891-Q 的数据表进行更正。

    此致、
    DICE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dice:

    感谢您的反馈、我们将予以解决。  

    BR

    Monet Xu