This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562201:数据表变更

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458265/tps562201-datasheet-change

器件型号:TPS562201

工具与软件:

您好!

我的客户询问对 TPS56220x 数据表进行了以下更改。

*我们有三个要点。
1.为什么在数据表修订版 D 中将"Fsw"条件从"Vin=12V, Vo = 1.05V, FCCM mode"更改为"Vin=12V, Vo=3.3V, Io=1A"?
2.为什么更改数据表修订版 D 第5.6节中所述的一些数字?
3.为什么更改数据表修订版 D 中"正常运行"一节的句子?

"是不是很舒服?"

BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Guru:

    这是一个设计更改、我们提高了低压降性能、这可能在低输入电压条件下导致频率下降。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。
    那么、在数据表修订版 A 下交付的芯片和在数据表修订版 D 下交付的芯片是否不同?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    是的、修订版 A 和修订版 D 的芯片设计不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我想再问一个问题。

    过程更改的 PCN20240430000.1显示以下内容。

    裸片修订:

    Current   New (当前新)

    a.         A

    此错误吗?新裸片版本= D 是否正确?

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表修订版本 D 与裸片版本不同、新裸片版本 A 意味着它是采用新设计的第一个发布版本、数据表已更新至修订版本 D 以反映裸片更改

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。

    以下理解是否正确?

    - PCN20240430000.1中添加了采用 LBC9工艺的新芯片。

    -新的模具与工艺 LBC9也有一个 Die Rev A ..

    -因此,注册了以下两种类型的模具。

    #  制造            简短教程     裸片修订

    1  MIHO8&RFAB  LBC7         A        进行了测试

    2  RFAB          LBC9         A        额外

    -通知编号为20241014000.0的数据表更改是由于增加了一个新的芯片与工艺 LBC9。

    BR、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    你在上面。 如有任何其他问题、请随时告知我们。