This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:能否满足 Clinet 规范?

Guru**** 2506215 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461960/tlv61048-can-meeting-clinet-spec

器件型号:TLV61048

工具与软件:

您好、支持团队

我们的客户面板规格为:

VDD = 2.3V 至2.7V、典型值= 2.5V

AVDD= 8V 至8.4V、典型值=8.2V

IAVDD= 46.7mA 至115mA 且72.1mA

那么、TLV61048是否可行?

如有任何建议、请告知我。

谢谢!

此致、

Lawrence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lawrence:

    感谢您联系我们。

    TLV61048能够支持这种情况。

    您可以申请 EVM 并在必要时进行测试。

    TLV61048EVM 用户指南(修订版 A)

    您能否展示客户的更多详细信息?

    例如其终端设备、负载和输入信息。

    此致、

    Fergus