This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PTN78000H:最大结温和热阻参数值。

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460236/ptn78000h-maximum-junction-temperature-and-thermal-resistance-parameter-values

器件型号:PTN78000H

工具与软件:

在进行热分析时、我需要​​最大结温和热阻参数的值。 但是、它们未在数据表中列出。 我可以获得这两个值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    我将在内部查看并返回给您。

    此致

    Arpita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kim、

    该图看起来我们不会  为模块提供热参数、因为它本身不是一种分立器件、也不是一种 PCB。

    我们保证在温度不超过85°C 的情况下运行、数据表中提到了热降额。 因此、只要它符合客户的温度范围...  它应该具有良好的性能。

    此致

    Arpita