This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:输入 EMI 滤波器中的替代电感器用法

Guru**** 2340120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460815/tps2663-alternate-inductor-usage-in-input-emi-filter

器件型号:TPS2663

工具与软件:

您好!

我们在设计中使用了 EFUSE 电路(附在 zip 中)。  根据 TI 对于输入 EMI 滤波器的建议、使用的 L6部件是 XAL5030-332MEC (图1)。

建议  在设计中是否可以使用 XGL5030-332MEC 替代器件来代替 XAL5030-332MEC。 是否需要考虑任何问题?

e2e.ti.com/.../EFUSE_5F00_Circuitry.zip

图1:TI 建议的输入 EMI 滤波器

BR、

Rekha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rekha:

    欢迎使用 e2e。

    此器件看起来很好。 您可以先在电路板上对其进行评估、然后再开始。

    为了进行评估、您可以在关闭和开启时检查 VIN 摆幅。

    谢谢  

    Amrit