This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92641:请帮助我分析一下、PWM 输出的 LG 引脚存在毛刺脉冲、谢谢!

Guru**** 2575595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461510/tps92641-please-help-me-analyze-that-there-are-glitches-in-the-lg-pins-of-the-pwm-output-thanks

器件型号:TPS92641

工具与软件:

我目前 使用 TPS92641开发8W 激光驱动器应用

应用场景如下:

-输入电压: 12V  

-输出电压:2V

-输出电流:0A - 6.5A

-切换频率:目前为95.1KHZ

- UVLO 阈值: 8.5V

-调光:模拟

参考原理图:

e2e.ti.com/.../LIGHT_2D00_DRIVE.pdf

示波器测量的波形

请帮我分析一下,在 PWM 输出的 LG 引脚有故障.   是否与 Cboot 电容 相关

期待收到您的回复。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的专家将在明天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的客户:

    这看起来您正在使用输入电容过大的 MOSFET、这可能超出了 TPS92641的驱动能力。

    我假设您发现的干扰可能是由过流保护(数据表中的第7.3.11节)或启动欠压锁定(UVLO)(数据表中的第7.3.13节)引起的。

    多种检查方法:  

    • 您可以测量 C_BOOT 电压(从 BOOT 到 SW)。
    • 您可以测量高侧 FET (从 VIN 到 SW)的 V_DS。
    • 您可以测量 LG 干扰的持续时间。

    获得测量结果后、您可以将它们与数据表进行比较、看看上面两个假设中的哪一个是 LG 故障的真正原因。

    您还可以更改为输入电容较小的 MOSFET、看看 LG 干扰是否消除。

    此致、

    Steven