This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61196:基准环路注意事项

Guru**** 2503015 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61196EVM-600, TPS61196

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458825/tps61196-reference-loop-considerations

器件型号:TPS61196

工具与软件:

我正在尝试复制 TPS61196EVM-600评估板/参考设计中的值。 针对"8.2.2.6环路注意事项"的具体值。

以下是基于数据表中值的输入:

VOUT = 60V

D =..833

COUT =.0001

Iout =.787.

这给出了数据表公式12、13、14、15中提供的以下值

fp = 41.752

Fzrhp = 4956.61

R8 = 61874.17

根据我的理解、这应该是 R8的最大值。 但是、为 TPS61196EVM-600选择的值为100k。

请提供建议

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave

    我们的专家将于今天回复您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这里仍希望得到响应。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dave

    请问您的规格来自哪里? 尤其是 D、即测试值或计算出的值。

    VOUT = 60V

    D =..833

    COUT =.0001

    Iout =.787.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该规格摘自 《TPS61196EVM-600用户指南》。 虽然从 TPS61196数据表中尚不清楚这些值应该是什么、但是我还是做出了最佳判断。

    根据用户指南、评估板的最大输出电压为60V (OVP 电压设置为60V)、(min)为10V。 IOUT 在用户指南中也明确声明为.787A。 原理图和 BOM 还显示 C2 (输出侧电容器)为100uF (.0001F)。

    TPS61196数据表中的等式(10)将 dMax 定义为(VOUT (MAX)–VIN (MIN)/ VOUT (MAX))。 在本例中、(60 - 10)/60 = 8.333。

    这些资料是在我的原质询中提供的、但希望这能使资料更清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dave、您好!

    我将检查此情况、稍后提供更新。