This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:我们已经设置了 PD 协议并已根据协议成功进行通信、但 GPIO 引脚输出不正常。

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1449809/tps25750-we-have-set-up-the-pd-protocol-and-have-successfully-communicated-according-to-the-protocol-but-the-gpio-pin-output-is-not-normal

器件型号:TPS25750

工具与软件:


PD 充电协议和 GPIO 设置如图所示。TPS25750以固定的20V 电压与充电器通信、但所有四个 GPIO 输出都设置为低电压。应该如何解决这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    能否详细说明 GPIO 引脚的具体问题?  

    谢谢。此致、

    Raymond Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据该设置、在成功建立通信协议后、应将 GPIO 设置为高电平。 但是、在 TPS25750以固定20V 电压与充电器通信后、所有 GPIO 引脚都处于低电平且不上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您能否提供您的设计的原理图或方框图?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    这是 TPS25750和 STM32的示意图、TPS25750连接到 BQ29752、BQ29752执行正常充电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您是否还能提供用于应用的 JSON 文件? 我将尝试在最后使用 TPS25750EVM 重新创建您的设置、看看这个问题是否会重复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../V1.0.rar
    附加的文件是 JSON 文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您使用 TPS25750 GUI 创建的项目文件