This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61287:片式电容器选择

Guru**** 2502495 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61287

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461537/tps61287-chip-capacitor-selection

器件型号:TPS61287

工具与软件:

您好、Fergus:

你好。 对于 TPS61287EVM-042 TPS61287同步升压转换器评估模块、是否建议为20V 输出电路使用22uF 25V 片式电容器? 我们是否可以改用10uF 的35V 电容(Cout)代替这些22uF 的25V 输出电容(Cout)、因为不常用高于25V 的片式电容22uF。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    天后

    感谢您联系我们。

    当然、10uF/35V 可用作输出电容器。

    陶瓷电容器用于吸收大部分输出纹波、并确保提供有效电容。

    此致、

    Fergus