This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520:VCCI 至 GND 短路

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455630/ucc21520-vcci-to-gnd-short

器件型号:UCC21520

工具与软件:

您好!

根据以下步骤执行测试后、UCC21520似乎出现故障。
它以前未能通过类似的症状、那么您能否查看电路图? 我还附上了测试程序。
e2e.ti.com/.../_C2530380DE56EF8DF356FB301C69FB674B620698_rev2-EN.xlsx

1.该设计作为预量产原型实施、在单独测试电路板时可以正常工作。
2.在主机上安装"UCC21520ADWR"安装板后、"UCC21520ADWR"的 VCC 和 GND 之间的阻抗
  因为 PSE 在打开电源时为低电平、从而导致故障。
  (电路板测试后、故障何时发生尚不清楚)

我们确认在打开电源之前没有输入信号。
我们还检查了此电路、但认为没有出现任何特定的问题。
如果您有任何建议、将对客户有所帮助。

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、

    感谢您的提问。 我们的团队于12月24日和12月25日因美国度假而不在办公室。 请预计我们在假期期间(12月24日至1月2日)的回复会出现延迟。   

    感谢您的耐心等待、

    Luowei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、

    感谢您的耐心。

    栅极驱动器的引脚附近是否有本地去耦电容器?

    这里重要的是 VDDA/VDDB 本地去耦电容器。 这些电容器应尽可能靠近栅极驱动器放置。

    电路板上的任何组件是否存在永久性损坏?

    期待听到您的反馈。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki-san:

    感谢您的答复。
    我将与客户核实并返回该主题。

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki-san:

    根据我们的客户、去耦(C215 - C220)靠近电源引脚放置、并且其他元件不会受到永久损坏。
    可能很难确定此 IC 电源短路的原因、但如果您知道任何信息、请告知。

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroshi、

    感谢您的跟进。

    抱歉拼写错误、我指的是 VCCI 去耦电容器!

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki-san:

    我们的客户解释说、所有电源引脚上都有去耦电容器。

    此致、

    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、

    很高兴听到这种消息。  

    由于 VCCI 引脚短接至 GND、因此我只想确保不会超出数据表的绝对最大规格。 即使不故意超过规格、系统噪声或启动操作产生的瞬变也可能会导致这种情况。  

    如果客户还可以提供任何其他信息(例如任何波形、布局或详细的原理图)、这将帮助我缩小此问题的根源范围。  

    通常、这些 VCCI 去耦电容器应为:

    • ~1uF 大容量去耦电容器
      • 钽或电解电容器
    • ~100nF 小型高频去耦电容器
      • 建议使用25V、MLCC、X7R
      • 与大容量去耦电容器并联

    这些电容器应与栅极驱动器放置在距离引脚小于5mm 的同一侧、并优先将较小的电容器放置在更靠近驱动器的位置。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki-san:

    我问过客户、但是很遗憾他们说不能提供详细的电路图和波形。
    不过、我能够获得布局的摘录。
    查看这张图、似乎两个 VCCI 引脚中的每一个都有去耦。
    通常、我认为两个 VCC 会尽可能短地连接、并连接一个去耦。

    如果您也能告诉我们这是否有问题、将会对我们的客户有所帮助。

    e2e.ti.com/.../20240110_C2530380DE56EF8DF356FB301C69FB674B620698_rev3.xlsx

    此致、
    Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    广山浩、

    明白了,谢谢你让我知道!

    从布局片段中、似乎没有什么特别之处。  

    出于好奇、该问题是否出现在多个栅极驱动器或电路板上?

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki-san:

    感谢您的调查。

    以前也发生过类似的故障、这是第二次(两个 IC)。
    我们将首先要求测试机构调查 IV 特性。

    此致、
    Hiroshi