This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:压降平衡引线

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452132/bq79616-q1-voltage-drop-balancing-leads

器件型号:BQ79616-Q1
主题中讨论的其他器件:BQ79616

工具与软件:

您好!

我目前正在设计 EV 电池组的 BMS 系统。 BMS 系统将使用一个 BQ79656作为基底器件、并使用四个 BQ79616堆叠器件来监测总共80个电池电芯。 带有平衡 IC 的 PCB 将位于电池包的一侧、我的计划是 通过柔性 PCB 将平衡引线引出到 BMS PCB。 我的问题是:

  1. FlexPCB 上的某些平衡引线将比其他平衡引线更长、范围约为50mm 至500mm。  当平衡电流流动时、布线的电阻是否会引入显著的压降? 而且由于布线长度不同、每个电芯的压降也会不同? 我能想到的唯一一点是、只有在没有平衡电流流动时才进行电压测量、但我可能缺少了一些东西。
  2. 在 BQ79616-EVM 的示例设计中、有两个单独的输入 Cell16s 和 Cell16。  第一个是 电芯16正极端子的检测连接、另一个是为 IC 供电的连接。 考虑采用堆叠配置的两个 IC、尽管这实际上是相同的点、但我还应该区分两个 IC 的 Cell16连接和另一个 IC 的 Cell0连接吗? 同样的问题适用于一个 IC 的 Cell16连接和另一个 IC 的 Cell0连接。

提前感谢您的任何帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    我明天会就您的问题与您联系。

    此致、

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abdel:

    您是否有时间了解这些问题?

    此致、

    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jeffrey、

    我对迟交的答复表示歉意。 以下是您的问题的答案:

    1.是的。这是正确的当平衡处于活动状态时电压测量关闭,反之亦然。 由布线长度引起的电阻不应影响电压测量。 当电芯平衡处于活动状态时、您可以参阅第8.3.3节、该节具有一个公式、用于根据电芯电压、外部电阻、内部 CBFET R_DSON 的电阻来计算电芯平衡电流。

    2.是的、需要继续将 电缆与每个电源/VC16和 GND/VC0分开、如数据表的11.1.3节所述。 堆叠中器件之间的 GND 和电源也是如此。  

    此致、

    阿卜杜勒

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢回复 ,大多数逻辑和清楚的对我。

    我唯一不明白的是为什么堆栈中器件之间的 PWR 和 GND、例如、连接 A_CELL16和 B_CELL0需要单独的电缆。 这些连接仅用于为器件供电、因此如果电缆能够承受为两个器件供电所需的电流、我不知道需要单独电缆的原因。

    如果这些连接不需要单独的电缆、我们的设计将显著简化、这就是我提出问题的原因。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey、您好!

    我们建议在不同堆叠器件之间单独连接电源和接地电缆的原因是、BAT 引脚通常连接到电阻器和下拉电容器、因此从第一个器件将 GND 直接连接到它们会是一个问题。

    此致、

    阿卜杜勒