This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV759P:DoesTLV759P 支持3.3V->1.6V、1A?

Guru**** 2507255 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461806/tlv759p-doestlv759p-support-3-3v--1-6v-1a

器件型号:TLV759P

工具与软件:

嗨、团队:

DoesTLV759P 支持3.3V->1.6V、1A? 由于加热器问题、我不确定此应用中是否存在任何问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hale:

           您的应用中的预期环境温度是多少? 功耗会很大(~1.7W)、  即使 采用了很好的布局实践来降低封装的热阻(RθJA)、在 TAMB > 40°C 的情况下使用此器件也是一项挑战。 谢谢!

    此致、

    Srikanth