This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:CUVC 标志电阻

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460462/bq40z80-cuvc-flag-resistance

器件型号:BQ40Z80
Thread 中讨论的其他器件: BQSTUDIO

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我正在6S1P 应用中对 bq40z80进行一些测试。

我想测试 CUVC 函数。

在 DataFlash 中的哪里可以找到用于 CUVC 函数的电芯电阻?

是否可以从 bq40z80读取补偿电压?

感谢您的帮助。

此致、
克劳斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    可以在 Ra 表中找到电芯电阻。 使用的有效 Ra 表值基于电池的 SOC。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hallo Adrian,

    感谢您的回答。

    我已经创建了一个作为 RSOC 的函数的 Ra 表图。

    因此、最后一个 Grid Point Ra_14 (RSOC 0%)约为650m Ω。

    电流为5A 时、电压校正为+3.25V。 这是正确的吗?

    谢谢。

    此致、Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    是的、您的想法是正确的。

    此致、

    Adrian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adrian、

    感谢您的回答。

    是否可以从 bq40z80读取补偿电压?

    在 bqStudio 中、我发现:

    我是否必须自己计算补偿电压?

    谢谢。

    此致、Klaus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Klaus、您好!

    遗憾的是、没有寄存器来读取补偿电压。 您必须自己进行计算。

    此致、

    Adrian