This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24600:原理图和 PCB 审核

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24600

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458406/bq24600-schematic-and-pcb-review

器件型号:bq24600

工具与软件:

大家好、团队成员:
  
我们正在使用 BQ24600开发6S (25.4V) 4A 至10A 充电器、想要在私密聊天中查看原理图和 PCB。 当前的原理图和组件选择 是 按照6S 4A 充电器完成的。
我们使用应用手册 SNVAA85 ( https://www.ti.com/lit/an/snvaa85/snvaa85.pdf?BQ24600=173623354117 )实现了使用 ts 的 CC/CV 电路。 请看一下布局和 scehmatic、并告诉我是否适合进行原型设计。  

谢谢。此致、
Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我给您发送了一条私人消息。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我已在私人聊天中向您发送文件。 请务必深入研究并告诉我

    此致、
    Noel Binny Abraham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    我将查看您的原理图、我将在收集更多信息后提供反馈。

    此致、

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我已共享请求的文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Noel、您好!

    感谢您提供这些文件。

    我看不出 PCB 布局有任何明显的问题。

    此致、

    Christian。