This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24296M:覆盖 CE 和热敏电阻故障

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461869/bq24296m-overwrite-ce-and-thermistor-fault

器件型号:BQ24296M

工具与软件:

我们在设计中采用的是 BQ24296MRGER 器件、但我们得到了一个安全电路、可在电池电压下降过低时将热敏电阻断开。

是否可以通过配置 REG01[5:4]来覆盖 CE (充电使能)和热敏电阻故障并仅启用充电? 假设 CE 和 TS 没有在外部控制、我们需要绕过此限制并通过主机启用充电器。



根据规格:
当以下条件有效时、新的充电周期开始:

•转换器启动

•电池充电通过 I2C 寄存器位(REG01[5:4])= 01启用、CE 为低电平

•TS 上无热敏电阻故障

•无安全计时器故障

•BATFET 不强制关闭(REG07[5])

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="613494" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461869/bq24296m-overwrite-ce-and-thermistor-fault 是否可以通过配置 REG01[5:4]覆盖 CE (充电启用)和热敏电阻故障并仅启用充电?

    不能旁路/CE 引脚、因此为了确保主机能够直接控制充电、应将/CE 拉至低电平。 这样它就不会进行栅极充电、只有 REG01位会阻止充电。

    对于 TS 故障、绕过此故障的唯一方法是通过具有固定电阻值的硬件。 仅当预计不会使用 TS 功能时、才建议这样做。  

    此致、

    Juan Ospina