This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:应用问题

Guru**** 2779905 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS709

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461337/tps709-application-issues

器件型号:TPS709

工具与软件:

使用 TPS709时、如果输出电压为3.3V、输出电流为 Iout=20uA、输入电压为1V/1.5V/2V/3V/3.5V、那么 TPS709的接地电流是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhong:

    数据表中的图6-14和6-15显示了这些信息。 静态电流不会相对于负载电流显著增加。 假设 EN 未开路且 TA = 25摄氏度、所述电压的接地电流  分别为1.2μA、1.2μA、1.2 μA、1.25μA 和1.3μA。 此器件可能无法提供精确的实验室测量。

    此致

    Ishaan