This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907:电芯保护延迟设置和电流保护阈值设置

Guru**** 2402925 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461697/bq76907-cell-protections-delay-setting-and-current-protection-threshold-setting

器件型号:BQ76907

工具与软件:

尊敬的 TI 支持团队:

您是否有关于如何计算电池欠压和过压保护延迟的文档、建议或示例?"
如何计算3秒(5节电池)的 ADCSCAN 间隔?"

关于如何计算放电保护阈值和短路阈值中的过流、您有没有任何文档、建议或示例? 我 µΩ 的是300m Ω Rsense。

4.测量意味着什么

感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    1.我在上一篇文章中找到了这篇文章,可以帮助回答您的问题: BQ76907: COV 和 CUV 延迟时间设置

    2. 第5.1.1节电压测量时间表 BQ76907技术参考手册 (TRM)中进一步介绍了 ADSCAN 和测量环路的工作原理。

    3. 第6.7节放电过流1和2保护 表6-13. 放电过流保护操作 中的 TRM 展示了放电过流保护的工作原理。 在 SRN 和 SRP 引脚上检测到的差分电压将与用户选择的保护阈值进行比较、如果配置为这样做、则会根据该值触发 Safety Alert A ()。

    如您共享的图片所示、保护阈值默认为8mV。 采用300uOhm 电阻器时、I = V/R、OCD 设置为在 I = 8mV/300uOhm =~26.67A 左右触发。

    第8.2.1节设计要求 第8.2.2节详细设计过程 中的 BQ76907数据表 提供了采用特定设置的设计示例以及如何设置某些东西、例如 检测电阻 和选择的功率以符合指定的设计。

    第8.2.3节应用性能图 数据表中还显示了对放电短路(SCD)事件的响应、选择了某些设置以显示其结果的示例、以供参考。

    4.单位测量是指电压和电流 ADC 测量速度的设置。 我也会与另一位同事再次核实这一情况。

    此致、
    Alexis