This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25751:USBCPD 应用程序自定义工具- PMP41062项目的 JSON 输出

Guru**** 2798555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756E, PMP41062, TPS25751, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460728/tps25751-usbcpd-application-customization-tool---json-output-for-the-pmp41062-project

器件型号:TPS25751
主题中讨论的其他器件:BQ25756EPMP41062、、 BQ25756

工具与软件:

大家好、我将使用 TPS25751和 BQ25756E 开发一个应用、该应用与 PMP41062参考设计几乎相同。

USBCPD 应用自定义工具输出(JSON)是否可用于 PMP41062参考设计?  我想用它作为参考和起点。

谢谢!

Josh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh:  

    感谢您联系我们!

     USBCPD 应用自定义工具 可以根据您的配置设置生成 json。 我们没有 PMP41062 json 可用。  

    请注意、BQ25756受支持、但我们当前没有适用于 BQ25756的集成 I2C 控制 E 在 GUI 工具中实现。 我们正在努力在不久的将来增加对该功能的支持。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    噢、我明白了。 我一直假设使用的是 BQ25756 E 是 BQ25756的直接替代器件。  您知道实施 BQ25756的时间表/时间表是什么吗 E 看到什么呢?

    我正在尝试确定是否应配置 BQ25756 E 或切换到 BQ25756。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua:  

    已发布计划在 GUI 工具中包含 BQ25756E 选项。 我仍在与我的团队合作制定时间表。  

    同时、我建议使用 BQ25756来评估集成式 I2C 控制、该控制与 BQ25756E 几乎相同。  

    如果您有其他问题/疑虑、敬请告知。  

    此致、  

    Aya Khedr