This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25672:ADC 平均值计算

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461827/bq25672-adc-averaging

器件型号:BQ25672

工具与软件:

产品说明书非常充分地利用了该功能及其工作原理、是否对此进行了更详细的概述?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicholas:

    充电器只有两个寄存器 PRVE 值(存储在可读的 ADC 寄存器中)和新值(ADC 的输出)。  运行平均值=(预值+新值)/2 ->"新"预值。  ADC_AVG_INT 位决定是否在求平均值之前清除 PRV 值。  对于单次触发测量、这是可以的、因为 ADC 会自动清除 PRV 值、然后进行2次新的测量并求平均值。  在连续测量时、如果 PREVENT 值首先清零、则第一次测量值可能会过低1/2。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    那么、这是所有(有源) ADC 寄存器上的简单2pt 平均计算? 启用此功能是否会造成功率损失?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    我不知道功率损失。  实际上、我现在是在工作台上看到它、并且启用单平均值或运行平均值时、高阻态 IQ 没有显著差异。

    此致、

    Jeff