This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:TPS6508641的电源使能和电源正常

Guru**** 2511795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1452381/tps650864-the-power-enable-and-power-good-of-tps6508641

器件型号:TPS650864

工具与软件:

对于 TPS6508641、请帮助确认哪些降压/LDO/开关由电源使能信号 CTL1-CTL6控制、哪些降压/LDO/开关由电源正常信号 GPO1-GPO4监控。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表、使用 TPS6508640时、Buck2电压由  CTL6设置。  当 CTL6为低电平时、Buck2电压设置为0.85V。 同时、 BUCK2 PG 和 CTL6是 GPO1引脚电源正常树的一部分、GPO1连接到 CTL4以启用 buck1。  我的困惑在于、如果我将 CTL6设置为低电平、GPO1是否会持续输出低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhongfei:

    对于 TPS6508641器件、寄存器 A4h (位于数据表第89页)中 Buck2_mask 的默认值为1、因此 Buck2_PG 不是 GPIO1的电源正常树的一部分、并会被忽略。 此外、  寄存器 ACh (位于97页)中 GPO1_CTL6_MSK 的默认值也为1、因此 CTL6不是 GPIO1电源正常树的一部分。 因此、您可以使用 GPIO1来启用 BUCK1。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Sathish、我想使用  TPS6508640、Buck2要设置为0.85V、这意味着 CTRL6将拉低。 但 CTL6是 GPO1引脚的电源正常树的一部分。

    由于 CTL6被设定为低电平、GPO1无法输出高电平。 从图7-3。 TPS6508640电源图示例、GPO1是 CTL4的输入。  因此、7-3中所述的连接似乎会产生问题。  箭形耕耘铲?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhongfei:

    对于 TPS6508640、Buck2的默认电压为0.9V、这意味着 CTL6必须为高电平。 这显示在下面第7页的应用手册中。

    https://www.ti.com/lit/an/scea113/scea113.pdf?ts = 1734550758609&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS650864

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhongfei:

    我理解这很令人困惑、但如果您查看数据表第51页的电源正常树、如果 CTL6_MSK 设置为0、则 GPOx PG 取决于 CTL6引脚状态。 但是、由于 Buck1使能不依赖于 CTL6、因此不会影响 Buck1电压。  

    当 CTL6为高电平时、Buck2将为0.9V;当 CTL6为低电平时、Buck2将为0.85V、Buck1电压不受 CTL6状态的影响。

    希望这澄清了混乱。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Zhongfei:

    经过全面研究、我发现寄存器0xACh 中的位名称是反向的、因此 GPIO1_CTL6_MSK 是位1而不是位6。

    因此、对于 GPIO1_CTL6_MSK 设置为1的 TPS6508640、CTL6引脚状态不是 GPIO1电源正常树的一部分。

    抱歉、它造成了混淆。

    Sathish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了。 感谢您的答复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 是否会更新数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然、我会启动该过程、但可能需要一些时间。

    Sathish