This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340:TPS54340DDAR 标记更改根据 PCN 查询 IC 特性差异

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460814/tps54340-tps54340ddar-marking-change-inquiry-on-ic-characteristics-difference-according-to-pcn

器件型号:TPS54340

工具与软件:

您好、TI 专家

自2024年以来、客户收到的器件在下表右侧带有标记。

如上表所述、当对具有自2024年以来提供的更改标记的器件施加电源浪涌时、会发生复位问题。

查看 PCN 文档可以发现、添加组装地点(TI 墨西哥)后、TI 墨西哥生产的器件的标识已更改为右侧器件。

仅添加了"组装地点"、PCN 中没有关于 IC 特性的信息。

[已附加 PCN]

e2e.ti.com/.../pcnAttachment.pdf

客户怀疑具有不同标记的两个器件的 IC 的特性存在差异。

自添加组装厂(TI 墨西哥)以来、是否曾经出现过此类问题?

IC 的特性是否有任何变化或差异?

请检查。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    我将与团队内部进行核实、并在本周某个时间回复给您。  

    感谢您的耐心等待、

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    您能否分享您的批次信息? 请分享无问题的批次和重置问题的批次。

    此外、请发送您的原理图和布局、我可以帮助您审查您的设计。

    谢谢!

    Joshua Austria.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Joshua Austria

    感谢您的响应。

    跟客户咨询后、告知现在由于电路改型、已经做了一些改进。

    客户表示会先尝试改进状态、如果问题仍然存在、再联系我们。

    感谢您的支持。 我们将在此结束此案例、如果有任何进一步的疑问、请再次与您联系。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Grady:

    听起来不错。

    谢谢!

    Joshua Austria.