This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28180:交流/直流转换器

Guru**** 2518230 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180, UCC28750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461808/ucc28180-acdc-converter

器件型号:UCC28180
主题中讨论的其他器件: UCC28750

工具与软件:

我正在寻找具有以下规格的交流/直流转换器。

・交流输入电压范围:85至264V

・直流输出:12V、最小500mA

・隔离:是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:  

    感谢您关注 TI 电源转换控制器。

    UCC28180是一种功率因数校正(PFC)控制器、通常用于数百至数千瓦的功率。
    通常、离线6W 转换器不需要 PFC。

    对于一个简单、低成本、隔离式离线转换器、我建议考虑使用一个 UCC28750控制器。
    下面是其数据表的链接: https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc28750.pdf

    此致、
    Ulrich