This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762EVM:输出端出现异常高的噪声

Guru**** 2892780 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27762

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460617/lm27762evm-unusually-high-noise-on-the-output

器件型号:LM27762EVM
主题中讨论的其他器件:LM27762

工具与软件:

在使用评估板时、我注意到100KHz 以上的正负输出都有很高的噪声。 我使用的板是现成的,每个输出50欧姆负载。 加载时评估板的总电流消耗为77mA。

输入电源是设置为5V 的线性实验室电源、我要使用同轴 SMB 电缆连接示波器和频谱分析仪的 BNC 输入来测量输出。

测量从10Hz 到100KHz 的总 RMS 噪声、得出30uVRMS、足够接近22uVRMS 的规格。 差异是由积分误差和本底噪声水平造成的。 然而,在100KHz 以上,我可以看到大量的开关噪声在两个输出和纹波噪声在正输出:

在时域中,我得到:  
VPP += 51.382mV
VPP -= 111.97mV!  

这些测量值也可在频谱分析仪捕获中看到、请参阅随附的。  在所有屏幕截图中、品红色迹线为 Vout-、黄色迹线为 Vout+

这是预期行为吗? 我怎样才能解决它? 输出端的简单 LC 滤波器是否能够做到这一点? 当频率大于100KHz 时、我希望输出低于10uVpp 或大约2uVRMS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yousef、

    感谢您使用 E2E。

    我会检查一下、明天再回来。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yousef、

    我认为这个级别的开关噪声是不正常的。

    请检查输入电压连接。 为了获得出色性能、请使用短的低电感电缆将电源连接到 EVM。 或者、可以在 VIN 节点放置一个额外的电容器。

    如有必要、您可以在输出端添加 LC 滤波器、进一步降低开关噪声。

    如果问题仍然存在、请告诉我。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    我在输入端添加了一个电解电容器、这有助于消除纹波、但开关噪声没有变化。 当您说开关噪声不正常时、您会有何期望? 因为我并不认为这是数据表中所述的"低噪声"

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yousef、

    我在实验室中快速检查了我们 EVM 上的-Vout、测得的开关噪声为52mVpp。 但这些短电压尖峰是在频率大约为4MHz 的情况下发生的、这是器件开关频率(每个周期2个开关事件)的两倍。 该噪声远高于指定的100kHz 范围。 遗憾的是、此开关噪声无法避免、因为它是开关电荷泵器件。 您可以添加 LC 滤波器来滤除噪声。 但请注意、LM27762正在降低轻负载条件下的开关频率、这可能会导致开关噪声低于100kHz。 在这种情况下、您可以添加一些永久负载、使开关频率保持在 MHz 范围内。

    此致、

    Andreas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    感谢您确认结果。 当改变负载时、我在我的测试中也看到这一点。 我确实同意它能够满足高达100KHz 的数据表规格、所以我认为这非常适合需要较低 BW (100KHz)的应用。

    我将添加和 LC 滤波器、以了解可以实现的噪声抑制程度。

    再次感谢!