This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1A:SLUUBD3E、BQ78350、BQ76920、TIDA-00792、BQ76200

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462818/bq78350-r1a-sluubd3e-bq78350-bq76920-tida-00792-bq76200

器件型号:BQ78350-R1A
主题中讨论的其他器件:BQ78350-R1

工具与软件:

尊敬的 :  

如何禁用低于1.8V 的电池充电  慢慢地  放电至(但不快速)? 我们不希望使用极低的电池电压为电池组充电、这种情况可能会引起火灾或爆炸。

您之前建议:"该监测计将向主机或充电器通知适当的充电电压设置、从而防止明显放电的电池出现过大的充电电流。 电量监测计会报告适当的电流、而这取决于主机或充电器以确保遵循相应的电流。"

关于在 MCU 固件中实现保护功能、我想澄清几点:

  • 根据 BQ78350-R1技术参考(https://www.ti.com/lit/ug/sluubd3e/sluubd3e.pdf)、有几个寄存器(地址:0x30...0x3E、0x4D)提供电芯电压值、必须读取这些寄存器中的哪些值才能获得适合 电池组的值。
  • 电芯电压是否有波动? 也就是说、我是否必须对从 IC 读取的值应用一些平滑/平均处理?