This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 16S 硬件 BMS 的可行性

Guru**** 2810765 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76952, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460437/bq76952-bq76952-feasibility-for-16s-hardware-bms

器件型号:BQ76952
主题中讨论的其他器件: BQ77915

工具与软件:

您好!

我正在设计16节串联硬件 BMS。 在没有微控制器的情况下使用 BQ76952电池监测器是否可行、如何在基于硬件的 BMS 中实现?

此致
Pooja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja

    在没有 MCU 的情况下使用我们的器件是可行的; 不过 、您需要首先对设备进行 OTP。

    要对器件进行 OTP、您需要一个具有特定电压的单独电路板和一个 MCU。 第3节 OTP 编程 BQ769x2校准和 OTP 编程指南中的 可帮助您了解如何对我们的器件进行 OTP。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    感谢您的响应、您能否建议使用 OTP 编程的参考设计。

    此致、
    Pooja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja

    可在 下图所示的产品页面上找到 BQ76952的参考设计:



    如果您在访问这些参考设计时遇到任何问题、敬请告知。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alexis:

    对于使用微控制器的 BQ76952参考设计、是否有类似 BQ77915 (5节串联可堆叠超低功耗初级保护器)的16节串联可堆叠保护器 IC?

    此致、

    Pooja

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Pooja

    BQ76952也可以堆叠。 请参阅此应用手册 采用TIDA-010247 参考设计且采用高侧 N-MOSFET 的堆叠式 BQ769x2的设计注意事项。

    此致、
    Alexis