This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AE:关于 Cpp5v 要求

Guru**** 2579465 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS65994AE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462927/tps65994ae-about-cpp5v-requirement

器件型号:TPS65994AE
主题中讨论的其他器件:TPS65994AD

工具与软件:

嗨、团队:

在 TPS65994AD 数据表中、请注意 Cpp5v 的建议电容值、这是 USB PD (cSrcBulkshared)的要求、用于保持至少10uF 直接连接到 PP5V。

但是、在 TPS65994AE 数据表中、上述数据没有注释。

为什么存在推理?

根据我的理解、当 VBUS 由共享电源(外部电源)供电时、cSrcBulkShared 的要求最小为120uF。

为什么 TPS65994AD 数据表中注明"直接连接到 PP5V 的电容应保持在至少10uF?"

此致、

Teritama  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    994AE 数据表中可能缺失此信息。

    我们提到"保持至少10uF 直接连接到 PP5V"的原因是 cSrcBulkshared 是指 PP5V 电源轨上的所有电容、我们要求客户在 PP5V 附近放置至少10uF 的电容作为旁路电容。

    此致