This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:BQ24773的寄存器问题

Guru**** 2668435 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460018/bq24773-the-register-issue-for-bq24773

器件型号:BQ24773

工具与软件:

您好!

我们使用 I2C 写入严格限值器、我们认为 tBQ24773支持更大的充电器电流。但当 Reg0B 大于 Reg0C 时、Reg0B 始终为0x00、  

我们不知道如何解决此问题、请参阅下面的原理图和 I2C 波形、并向您提供建议、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    您要尝试设置的充电电流是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我们将设置5A 充电电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    Plesae 建议,这对于我们的设计是紧迫的,谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    将充电电流设置为5A 没有问题、这是我的 I2C 采集。 我建议写入寄存器0x0A、而不是0x0B。

    此致。

    Christian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christian:

    我们没有寄存器0x6A、谢谢、请告知如何获取寄存器地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhang、

    0x6A 为器件地址。

    0x0A 是寄存器地址。

    0x80/0x13是寄存器数据。

    I2C 地址为1101010=0x6A。

    最好的区域

    Christian。