This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76905:单个电芯方向监测

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76905

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461706/bq76905-individual-cell-direction-monitoring

器件型号:BQ76905

工具与软件:

您好!

我正在寻找用于监控3S 配置中各节电池的电压和极性的器件。

我们有一个严格的要求,每个单元都应该在现场更换。

我看到、BQ76905会监控单个电芯的 OVP 和 UVP 以及整个电池组电压。

该器件是否可用于检测单个电芯的反极性? 如果没有、TI 是否有能够监控该情况的器件?

谢谢!

Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan、

    遗憾的是、我们没有监测器可以检测单节电池的反极性。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

    感谢您的响应。
    查看 BQ76905数据表的第8.2.4节、可以看到 VC 引脚和相邻的下部引脚之间存在通常反向偏置的二极管。 是否有此二极管的正向偏置信息、例如正向偏置电压和正向偏置电流?

    谢谢!

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan、

    正向偏置电压应该~0.3V、但是、我们没有要共享的正向偏置电流的信息。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis、

    感谢您提供的信息。

    是否有适用于此器件的 SPICE 模型? 我在产品页面上没有看到。

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nathan、

    遗憾的是、我们的任何器件均不提供任何 SPICE 模型。

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alexis、

    好的、感谢您让我知道。
    我已将 PSpice for TI 用于其他 TI 器件、并希望对这款器件执行相同的操作。

    谢谢!
    Nathan