This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM843B22:关于瞬态响应

Guru**** 2811145 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM843B22

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462693/tpsm843b22-regarding-transient-response

器件型号:TPSM843B22

工具与软件:

您好!

我们需要模拟该器件的瞬态响应。

1.在 TI-We Bench 中,我们怎样才能添加太多不同值的输出电容器。

2.提供具有30mV 峰峰值瞬态响应的类似器件的电源模块器件型号。

3.please 提供 TPSM843B22的仿真结果(如果可用)还提供其 ltspice 模型进行仿真。

谢谢!

Bhuvaneshwari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 webench"中、转到左侧面板并向下滚动、选择"Custom Output Specs"

    更新了更严格的瞬态规格  

    单击"重新设计"

    使用新元件对原理图进行了更新。   

    单击 Simulate 并选择仿真: 启动、瞬态等、然后单击开始。  

    此外、您还可以使用产品文件夹中的模型和  PSPICE for TI  

    PSpice for TI 是用于近期产品发布的仿真工具。    

    TPSM843B22 pspice 模型在此处提供 https://www.ti.com/lit/zip/slum896

    TPSM843B22只有一个 pspice 和 simplis 模型。