This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:参数设计能量的不确定性

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462957/bq34z100-r2-uncertainty-about-the-parameter-design-energy

器件型号:BQ34Z100-R2

工具与软件:

您好!

我对 BQ34z100-R2电量监测计的设计参数设计能量有疑问。 不确定这是指一个单元还是指整个堆栈。

BQ34z100-R2的数据表或 TRM 中、未指明参数是指一节电池 (加上可能的并联电池)还是指整个电池组。

即使在这个论坛上,问题已经被多次提出,也存在着混乱和不同的信息。

在这篇文章中、设计能量是指整个电池组(整个电池):

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1330929/bq34z100-r2-setting-correct-design-voltage-and-design-capacity-parameters


在这篇文章中,完全相反,它指的是一个单元格(加上可能的并行单元格):

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372820/bq34z100-r2-setting-correct-design-voltage-and-design-capacity-parameters/5243623?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=bq34z100%2525252520design%2525252520energy#5243623

1) 1)如果您能澄清这一点并 向我们提供有关 如何的信息、那将是很好的选择 Design Energy 确定参数。 我们从其他帖子中可以清楚地看到、它必须以 cWh 形式输入并最终进行缩放。

2) 2)实例:如果电池为13s6p 电池且整个电池的能量为940.68Wh、一节电池为12.06Wh 根据问题1的回答、需要在设计参数中输入哪些参数?

是94068 cWh 还是7236 cWh、如果是第一个、是否必须缩放该值?

此致  

Lukas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lukas:

    设计功耗可通过此公式计算。  

    设计能量=设计容量*单节电池标称电压

    如果能量标度为1、则您将以 cWh 为单位输入一个数字。

    如果您需要缩放、将以 W/Wh 为单位报告的所有参数除以电能比例因子。  

    此致、

    Diego