This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ31530:在 LMZ31530的 PGND 和 AGND 之间观察到高阻抗

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ31530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1458562/lmz31530-high-impedance-observed-between-pgnd-and-agnd-of-lmz31530

器件型号:LMZ31530

工具与软件:

尊敬的团队:

我们使用 LMZ31530RLGT 生成0.95V 电压。 它在过去三年中运作良好。 现在不会产生0.95V 电压、而调试过程可以知道在 LMZ31530的 PGND 和 AGND 之间观察到高阻抗。根据数据表、PGND 和 AGND 在内部短接、无需从外部短接。

在 PCB 设计中、我们设置了 AGND 和 PGND 短接。 当我们使用该电阻器短接 PGND 和 AGND 时、正确生成输出电压。

是否建议使用此外部电阻器短接 AGND 和 PGND? 请尽快提供您的建议或有价值的反馈。

此致、

Shenbagavalli S.

Data Patterns (印度)有限公司、

金奈。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shenbagavalli、

    虽然不建议使用 AGND 和 PGND 外部连接、但它确实提供了权变措施、并且器件通常会按预期运行(在某些情况下、GND 噪声可能导致与连接到 AGND 的敏感引脚相关的意外行为)。 这里的故障率是多少? 上显示了多少个单元?

    此致、
    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里顿·琼斯


    只有一个器件存在此问题。 您能否说明 AGND 和 PGND 之间具有高阻抗的可能原因?

    此致、

    Shenbagavalli S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Shenbagavalli、  

    AGND 和 PGND 之间的内部连接由从引脚到控制器芯片的键合线处理。 随着时间的推移、键合线可能会损坏 、甚至会从引脚断开-通常是电路板在加热/冷却时弯曲的结果、但随着一般老化也可能会发生同样的情况。  这可能是一个一次性的情况下,一个单位的连接在3年后在现场减弱。 如果没有 X 射线器件并可能解封故障器件以调查内部损坏、我将无法确认

    此致、

    Britton

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    布里顿·琼斯
    将尽快共享设备的 X 射线。 在 AGND 和 PGND 外部连接期间、会生成预期的输出电压、但会观察到720mVp-p 纹波电压。 在工作模块中、观察到18mVp-p。 请参阅随附的纹波电压720mVp-p 图像以获取您的参考和解决方案。
    另一个器件也存在相同的问题。

    请提供此问题的根本原因。

    ...

    此致、

    Shenbagavalli S.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shenbagavalli:  

    对于 X 射线分析、需要通过德州仪器(TI)的正式 QEM 票证进行故障分析。 如果没有明显的伤害、我很难说出任何事情、因为这不是我的专长。 最初构建此系统时、您以前是否有现场应用工程师为您提供支持、以帮助您获得用于这些器件的正式 QEM?  

    此致、

    Britton