This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1HC100EVM:PWM#39;使能引脚出现异常行为

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1HC100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462408/tps1hc100evm-unexpected-behavior-when-pwm-ing-enable-pin

器件型号:TPS1HC100EVM

工具与软件:

嗨、团队:

我正在使用 TPS1HC100EVM 作为 PWM 控制器进行测试、以驱动 LED 条、从而避免使用大型外部 MOSFET。 LED 条在12V 时消耗大约1A 的电流、我相信这在该 HSS 的能力范围内。 虽然我目前还没有 LED 条来充当负载、但我正在测试 PWM EN 引脚以改变 EVM 的输出电压、但无论我将占空比设置为什么、它都会输出12V、直到我达到~25%的占空比以下。 此时、输出电压略有下降、但我所见的最低电压为10.6V。 开关频率为490Hz、根据数据表应可接受。  

除了对 EN 引脚进行 PWM 之外、我还需要执行其他什么操作吗? 我使用万用表测量输出的频率和电压、证实发送到 EN 的 PWM 信号正常、这符合预期。 将占空比设置为100%时的最大电压为~4.7V、50%占空比显示~2.4V、依此类推。 当我等待发光二极管(LED)条进来的时候、没有连接任何负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zareef:

    对 EN 管脚进行 PWM 是正确的、但我认为对这个概念存在误解。 接通和关断 EN 引脚不会改变 VOUT 上的电压、改变占空比不会改变提供给 EN 引脚的电压值。 占空比是信号在单个周期中导通的时长。  例如、如果我向 EN 引脚提供5V 电压、对于100%占空比、EN 引脚在5V 时将始终处于高电平;对于50%占空比、EN 引脚在5V 时将在50%的时间处于高电平、在0V 时有50%的时间处于关闭状态。 无论占空比是多少、当 EN 接通时、VOUT 将获得与 VS 导通时相同的电压;通过 EN 引脚接通通道将允许电流流过输出端、但开关本身不会改变电压。 请告诉我这是否合理。

    更多相关信息、请参阅以下应用手册- 使用 TI 高侧开关驱动 PWM 负载。  

    谢谢!

    Rishika Patel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    感谢您的答复。 这确实有助于澄清我的问题、因为我对这些概念有点厌倦、因为我很长时间没有使用这些信息。 我的对用于控制 LED 灯带亮度的 HSS 进行 PWM 的用例是否仍然有效?

    我倾向于是、因为您的应用手册讨论了控制 LED、但最好进行确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zareef:

    是的、您使用 PWM 控制 LED 的情况是有效的。

    谢谢!

    Rishika.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rishika:

    我成功通过对 HSS 进行 PWM 来控制 LED 和电机、感谢您的帮助。