This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:HV 启动

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462069/ucc28730-q1-hv-startup

器件型号:UCC28730-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28730

工具与软件:

您好!

UCC28730的一个参考设计显示、对于60V-1000V 输入电压、HV 引脚拉电阻为900k。 (请参阅图)

根据数据表、所需的启动电流典型值为250uA。

提供的设计相同

60V/900k = 66uA。

您能解释一下如何选择这个 HV 启动电阻器吗?



谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    我们已收到您的请求、并且正在审核中。

     

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    看起来他们没有计划使用60V 启动。 这些电阻器的大小应该更小、以便支持60V 启动要求、这是正确的。

    要降低 HV 电压的另一种选择是使用下图所示的 NPN 晶体管。

    感谢您关注德州仪器(TI)产品。  如果您有相关问题、请点击右上角的"提出相关问题"按钮。 新创建的问题将自动链接到此问题。

    此致、