Thread 中讨论的其他器件:BQ40Z50
工具与软件:
您好!
我们的设计使用了带 R5固件的 BQ40Z50。
我们发现外部热敏电阻有一些奇怪的行为:读数不会低于-20C。
与可正常工作的 EVM 进行比较后、我们 尝试在设计中将 BQ40Z50的 NC 引脚(之前悬空)接地。
现在温度读数可以正常工作。
这种 NC 引脚修复看起来是否合理?
或者、我们是否有另一个问题恰好在我们执行此操作时停止?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好!
我们的设计使用了带 R5固件的 BQ40Z50。
我们发现外部热敏电阻有一些奇怪的行为:读数不会低于-20C。
与可正常工作的 EVM 进行比较后、我们 尝试在设计中将 BQ40Z50的 NC 引脚(之前悬空)接地。
现在温度读数可以正常工作。
这种 NC 引脚修复看起来是否合理?
或者、我们是否有另一个问题恰好在我们执行此操作时停止?
e2e.ti.com/.../86023.Schematic.pdf
原理图请参见随附的 PDF。 NC 引脚通过跳线接地、因此在原理图中未连接。
热敏电阻连接在连接器 J1的引脚5和6之间。
e2e.ti.com/.../4810.Export.gg.csv
有。 请参阅随附的。 我们使用的 NTC 是 ED2F103A2-91007。