This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052用于调节输出电流的输入电压和 LED (灯串)电压之间的最小差值是多少?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS922053, TPS922052, TPS922055, TPS922054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462853/faq-what-is-the-minimum-difference-between-input-voltage-and-led-string-voltage-for-tps922055-tps922054-tps922053-tps922052-to-regulate-the-output-current

主题中讨论的其他器件:TPS922052TPS922055TPS922054、TPS922053

对于用于调节输出电流的 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052、输入电压和 LED (串)电压之间的最小差值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052、要将输出电流调节到目标值、应确保 LED (字符串)电压<输入电压。

    对于 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052、要最准确且一致地将输出电流调节到目标值、应确保 CSP 引脚的电压大于2V。 也就是说、您应确保输入电压- LED (串)电压> 2V。