This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288-Q1:TPS55288降压/升压 IC 存在问题

Guru**** 2508145 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, TLV61048

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462379/tps55288-q1-issues-with-tps55288-buck-boost-ic

器件型号:TPS55288-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS55288TLV61048

工具与软件:

嗨、大家好!

我最近了解了直流/直流 TPS55288降压/升压系列、在理论上非常适合我的应用。  

然而,我在努力与它,我在这里寻求一些指导和帮助。 我附上了我根据数据表中的建议开发的第一个设计。 这还不是我想要的最终版本(I2C 版本)、但在理论上应该非常相似。

我面临的问题是、如果在输入低于3V 时选择输出电压为12V、L8 4.7uF 线圈开始产生大量噪声、即使没有连接负载、输入电流也会大幅增加。 这是预期行为吗? 我要尝试实现的背景是降压/升压拓扑、这样我就可以控制5V 到12V 之间的输出电压(我不再需要22V 输出)。 关于输入、它可以从不同的应用进行变化、并可直接连接到太阳能电池板。 在夜间、将使用内部4.2V 锂聚合物电池作为输入。 因此、我的输入范围需要低至2.7V 到最高26V。 该器件型号似乎是理想的、因为它可以处理所有这种输入电压变化、并可针对所需的输出电压进行配置。  

我的计划 b 是使用 MCU 的 ADC 来读取输入电压、并且拥有一个 由 MCU 控制的 TLV61048升压器和降压稳压器以便能够控制输出电压。  

感谢您的支持、

此致、

Fernando Fontes.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fernando:

    您能否在一个屏幕截图中分享 SW1、SW2和 Vout 的波形? 我对环路稳定性问题有疑问。 您可以在产品页面中使用以下计算工具来设计 COMP 参数。

    https://www.ti.com/lit/zip/slvrbh3

    BRS、

    布莱斯