This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5156-Q1:双路 Rcomp 和 Ccomp 的设计

Guru**** 2534480 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462322/lm5156-q1-design-of-double-rcomp-and-ccomp

器件型号:LM5156-Q1
主题中讨论的其他器件:TL431

工具与软件:

您好!

我再次从喜欢的主题中选取关于重复使用 Rcomp 和 Ccomp (RC)的问题。

我在其他应用手册中没有看到。 如何设计这些?

IC 侧的 RC 值是否始终与光耦合器输入侧的 RC 值相同? 与真正的光耦合器极无关? 或者是否有任何场所适用?

我正在使用 snva866a 进行设计过程:

5.2章节中的公式对 RC´s 两侧都有效吗?

这是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    感谢您的咨询。

    你所指的图片有点误导。 初级侧 RCOMP 和 CCOMP 与次级侧的元件无关。  

    "实际补偿"在次级侧 TL431完成。 在这里、仅 CCOMP 就足够了、因为它不会引入极点、而是零点(与上反馈电阻器结合)、但 RCOMP 仍可用于增加相位裕度。

    使用初级侧元件的原因是为了减小内部环路的中心带增益、以便内部环路的总相移大致保持恒定(内部环路的早期交叉)。

    这个主题是相当复杂的,更多的解释,我建议观看这段视频: https://www.ti.com/video/5426178629001

    另外、我们计划很快发布一份涉及此主题的应用手册。

    [quote userid="610728" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462322/lm5156-q1-design-of-double-rcomp-and-ccomp 第5.2章中的公式对 RC´s 两侧都有效吗?

    公式适用于次级侧的补偿元件。

    此致

    Moritz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Moritz、

    感谢您的反馈、这对我来说很有意义。

    是的、初级侧和次级侧的 RC´s Ω 命名相同(并且在示例中也使用相同的值)可能会导致误解。

    我将观看推荐的视频并等待应用手册。

    之前有两个问题:

    由于应用手册中的公式不考虑初级侧的补偿、您是否有公式可供选择?

    使用 XLSX 时、哪个极点的环路增益也不会考虑初级侧补偿、正确吗?

    我想绘制被控对象和补偿器的传递函数图、并将其与实际测量值进行比较。

    此致、Sebastian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sebastian:

    遗憾的是、我现在无法为您提供主要组件的公式。 这也是产生应用手册的原因。
    在某些情况下、甚至根本不需要放置这些元件。 (例如、当内部环路被齐纳压住时)

    在视频中、您将找到有关何时以及如何使用这些组件的一些公式。 但是、我想、没有给出任何传递函数。

    您可以为这两个选项模拟波特图、然后在实验中进行测量。

    此致

    Moritz