This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54336A:TPS54336A Webench

Guru**** 2524800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1455741/tps54336a-tps54336a-webench

器件型号:TPS54336A

工具与软件:

在我的设计中、我需要支持与一大组电容器(~560uF)的连接。 在仿真电路之后、我需要20-30ms 的软启动以避免出现明显的浪涌电流。 In webench.ti.com 、当我尝试输入所需的软启动时间时、如果输入大于10ms 的数字、会出现错误。 您能否说明使用这段时间进行软启动是否存在一些问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy

    应该可以将 TSS 配置为20ms。 webench 仿真工具专为典型应用条件而设计。 如果需要、我可以下周查看 EVM。

    谢谢、此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Roy

    很抱歉这么晚才回复。 设置 TSS 20-30ms 应该没有问题、下面是在 TPS54336AEVM 上测试的波形(Vin=12V、Vo=5V、Io=1A)。 CSS=470nF。

    谢谢、此致。