This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS35-Q1:请查看原理图并有一些问题。

Guru**** 2597185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462261/tps35-q1-please-review-the-schematic-and-have-some-questions

器件型号:TPS35-Q1

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户使用 TPS35BA38AAADDDFRQ1绘制他们的第一个原理图。 您能回顾一下该原理图吗?

我的客户希望大约每3秒制作一个看门狗。 我的客户计算了 TD 和 TWD、如下所示。

:复位延时时间= TD (秒)= 4.95^10 × 6 × CCRST (F)= 4.95 × 10^6 × 22nF = 108.9ms

:看门狗超时周期= TWD (秒)= 4.95 × 10^6 ^Ccwd (F)= 4.95 × 10 × 6 × 133nF = 658.35ms ->时间缩放的多源4 -> 658.35ms X 4 = 2633.4ms

=> 108.9ms + 2633.4ms = 2742.3ms =>大约3秒的看门狗时间、相关最大误差率为10%。

以下是我的其他问题;

1.请复习一下原理图、特别是看无源器件。

我的看门狗时间计算正确吗? 或者您可以建议其他方法吗?

3.如何为中点"A"设备设置 SET[1:0]? 下表是否正确? ->因此我可以将[1:0]引脚设置为4倍缩放。

4.看门狗超时周期和 tWDO(看门狗超时延迟)有什么区别? 使用 TWD 计算看门狗时间是否合适?

5.如何估算看门狗时间的最大和最小误差率(还有精度)? 10%是精度正常值吗?

请检查这些问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Chase:

    1. C501等复位线路上的任何电容都将有助于使复位时序准确、并且不会增加额外的延迟。  
    2. 您计算的看门狗时序典型值为 2633.4ms、是正确的。 但是、看门狗时序的精度为20%、因为 您使用的是电容器可调时序、而不是固定的内部比率时序。 另外、在计算超时周期的容差时、还需要考虑电容器的精度。  
      1. 我还想确认我的理解、客户希望超时周期+复位置位(时间复位低电平)时间为3s?

    3. 是的、您是正确的、在当前原理图配置中、默认设置[1:0]= 0b'01、但 我的假设是、当系统完成启动时、您使 SET1 = 1 (高电平)、从而设置[1:0]= 0b'11、您将具有 x4缩放比例。
    4. 看门狗超时周期是指您必须为看门狗(2633.4ms)提供一个有效 WDI 下降边沿转换的时间。 看门狗超时延迟是复位延时时间(108.9ms)、这是因无法提供有效的 WDI 转换或电压降至欠压阈值以下而使复位在置位后保持低电平的时间。
    5. 请参阅上文对问题2的答复。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的约书亚、

    感谢您的支持。

    是、超时周期+复位置位时间为3s。

    我的客户表示时间可以超过3秒、但不允许短于3秒。 所以他们认为电容容容差和精度很重要。

    无论如何、我将与客户讨论此问题、如果我还有更多问题、请发布另一个主题。

    此致、

    蔡斯