This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61048:+8.2V/TLV61048的设计输出115.9mA

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61047

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462465/tlv61048-design-output-for-8-2v-115-9ma

器件型号:TLV61048
主题中讨论的其他器件:TLV61047

工具与软件:

您好、AE:

    我计划使用此 IC 实现一个输出为8.2V 且支持115.9mA 电流的升压转换器。

    我是否可以询问可能会出现哪些潜在风险?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bruce、您好!

    对于器件而言似乎有足够的裕度。

    假设输入为3V、计算出的输入电流为8.2V*0.1159/0.9/3=0.352;

    该器件具有大约3.7A 的电流限制、并且已经足够。

    TLV61047也是可选的滤波器。

    您能否详细介绍您的应用程序和客户?

    此致、

    Fergus