主题中讨论的其他器件: LM74800-Q1、LM74700-Q1
工具与软件:
你好
LM7480-Q1系列中的器件是 M74800-Q1。
此设计的要求是充电器输入到电池上的理想二极管。 我们只需要保护电池免受通过充电器输入返回的反向电流的影响、因此浪涌和过压保护是 M74800-Q1的一项附加功能。 CVCC 充电器对启动电流进行一定程度的调节、因此 OUT 测试不会产生浪涌问题。
该设计还会检测 MCU 上的充电器输入电压、并且该电路在 M74800-Q1 EN 引脚处具有电阻分压器、从而在欠压时禁用 FET。
需要考虑的问题是、充电器输入在充电期间断开时、通常会在充电插头处于活动状态时拔下。
数据表第9.3.2.1节电池反向保护(A、C、DGATE)描述了:
在 LM74800-Q1中、在 A 引脚和 C 引脚之间持续监测 MOSFET 两端的压降、和
根据需要对 DGATE 至 A 电压进行调节、以便将正向压降调节到10.5mV (典型值)。 这次结束了
环路调节方案可在反向电流事件中支持 MOSFET 平稳关断、并确保实现
零直流反向电流。 该方案可确保在缓慢输入电压下降期间实现稳健的性能
测试。 除了线性稳压放大器方案外、LM74800-Q1还集成了快速反向电压
直接进行比较。 当 A 和 C 上的压降达到 V (AC_REV)阈值时、DGATE 变为低电平
处于0.5-μs (典型值)范围内。 这种快速反向电压比较器方案可确保在快速输入期间实现稳健的性能
电压斜降测试、例如输入微短路。 当提供电压时、外部 MOSFET 重新导通
A 和 C 在2.8 μs (典型值)内达到 V (AC_FWD)阈值。
如果输入断开并悬空、则不会有反向电流。 我可以在充电输入端到接地端之间放置一个高阻值电阻器、但我需要了解将关断 FET 并允许充电输入衰减到欠压状态的最小反向电流。 这样、欠压将禁用 M74800-Q1电荷泵并进入关断状态、并且 MCU 还可以检测到充电器的断开情况。
抱歉、如果数据表有这个阈值、但我漏掉了。
相关问题是 LM74700-Q1是否具有与上述类似的调节。 如果是、那么需要多大的输入下拉电阻器最小反向电流? 如果我可以使用 LM74700-Q1、它会更小、更便宜、并且所需的支持器件更少、同时满足要求。
祝你一切顺利
哈利