This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2640:反向输入电源保护:UVLO、OVP 和 SHDN 引脚

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461085/tps2640-reverse-input-supply-protection-uvlo-ovp-and-shdn-pins

器件型号:TPS2640

工具与软件:

您好!  

我将´m 在我们的设计中采用组件 TPS26400。

我对  有关反向输入电源保护的这些引脚 UVLO、OVP 和 SHDN 有疑问。

数据表规定、此 IC 具有低至–42V 的集成反向输入极性保护功能、但第7.1节"绝对最大额定值"规定了该引脚的值:

n´t 不接受负值。 仅 IN 和 OUT 引脚。

 我有以下原理图:

我在使用这个引脚时会遇到问题吗?或者它们是否受到过 反向输入电源的保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    欢迎使用 e2e。

    GND 和 RTN 引脚之间提供反极性保护。

    由于所有其他引脚(UVLO、OVP)都通过 RTN 连接、因此反向电压不会对其产生影响。

    您可以对 TPS2640的 EN 引脚使用 UVLO。 您计划如何使用此处的 SHDN 引脚?

    谢谢  

    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit:  

    SHDN 通过上拉电阻器连接至 IN。 此引脚有n´t 其他控制。 n´t、我知道它具有反向电压保护、是吗?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    如果您要在原理图中更改某些配置、则可以使 SHDN 保持悬空。

    SHdN 的建议工作电压为4V。  

    谢谢

    Amrit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有理由。 我要将其保持未连接状态、因为我需要此 IC 始终处于打开状态。 它具有一个连接 AVDD 的内部 PU。