This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56837:开关频率

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS56837

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462360/tps56837-switching-frequency

器件型号:TPS56837

工具与软件:

你(们)好

我们使用 TPS56837进行设计、并且我们对其性能感到满意。

但有一点超出规格、开关频率约为360-380kHz、而不是500kHz。

我们的设计可将18Vdc 转换为12Vdc、最高可达7、5A。

我们的模式电阻器为30k1、这应该会提供500kHz 的频率。

我已经使用 WebBench 对设计进行了仿真、命令显示开关频率为515kHz。

e2e.ti.com/.../dcdc.docx

这种偏差的原因是什么?

Br Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas

    当 D>0.62时、TPS56837将降低 Fsw 以支持更大的占空比。  

    谢谢、此致。