This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61299:TPS61299:输入电容

Guru**** 2811095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462299/tps61299-tps61299-input-capacitance

器件型号:TPS61299

工具与软件:

您好!
我使用的是 TPS61299DRLR 降压/升压转换器、如随附的原理图所示。 电路为负载提供高达 300mA 和我正在使用 高性能模拟类产品(100µF)/6.3V (C4) 输入电容器。 但是、该电容器在运行过程中会烧毁。

我想知道:

  1. 什么是 建议的最小输入电容 支持300mA 负载?
  2. 什么可能导致了 6.3V 电容器的100µF 发生故障?
  3. 我应该调整电容值还是电容器的额定电压?

提前感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gustavo:

    感谢您通过 e2e 联系我们。 我想问您输入电压是多少(VBAT 的最小值、典型值和最大值)? Cin 的最小值为2.2uF (根据数据表)。 但是、电容器很可能由于额定电压而烧毁。 因此、我将增加 C4的额定电压。

    在另一项说明中、您是否已检查是否可以通过以下公式从 IC 汲取输出电流?

    此致、

    Federico

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压的值为:

    最小值= 2.8
    典型值= 3.2
    最大值= 3.6V

    是的,我审查了公式,它是如预期,并表现正常,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adono:

    是否反向放置了电容器? 这是多层电容器吗?