This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27081A:打开/关闭反向逻辑

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461835/tps27081a-on-off-reverse-logic

器件型号:TPS27081A

工具与软件:

大家好!

我 不明白开/关逻辑为什么会反转。

当 为低电平时: VOUT
 高电平时 VOUT 为低电平。

我该怎么做?

VIN 是3.7V 锂聚合物电池。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coby:

    [quote userid="638392" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1461835/tps27081a-on-off-reverse-logic 低电平时: Vin = VOUT
     高电平时 VOUT 为低电平。[/报价]

    我认为这是不正确的。 即使没有 R1、拉至高电平仍应打开主 PFET。  我认为这会有所帮助。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这 也是我的想法-但这 是我所经历的,  逻辑是相反的。
    当我同时向 VIN 引脚  和开/关施加3.9V 电压(这是我的 VIN -锂聚合物电池)时、输出为0V。

    让我疯了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Coby:

    对于您提供给我的信息、我无法为您提供太多帮助。 我建议您做一些基本的事情。 请关注这些问题。 请理解、我怀疑此处存在与设置相关的问题、而不是设备故障情况。

    • 首先检查所有连接、电源和负载限制以及任何保护。
    • 请检查器件的焊接方向。
    • 由于 R1上没有任何上拉电阻器、因此我建议您添加一个上拉电阻器。 当 ON 为低电平时、NMOS 关闭、因此 Q1的栅极应变为高电平(由于上拉)并防止其打开。
    • 使用外部信号验证器件/PCB 的功能。 我不确定这在您的设置中是否可行。

    此致、
    Arush