This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92513:TPS92513DGQT

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92513

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1460639/tps92513-tps92513dgqt

器件型号:TPS92513

工具与软件:

您好!

我们采用 TPS92513DGQT、用于通过微控制器控制的 PWM 进行 IR LED 调光。

我们面临 LED 故障、因此我们怀疑 IC TPS92513在关断至导通状态下会在输出端提供瞬时峰值电流、从而使 LED 开路。

如原理图所示、Need_LED+和 Need_LED-上串联三个 IR LED、Mid_LED+和 Mid_LED-上连接了两个 LED。

两个电路中的电流均限制为0.717A。 使用的 IR LED 的正常工作电流为0.7A、LED 的绝对电流额定值为1000mA。

请确认电路是否会损坏 LED。

IR LED 参数。

TPS92513的原理图

等待快速响应。

此致、

Kiran Surve