This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55288:无法使用 TPS55288设置输出电流。

Guru**** 2529990 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55288

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1459787/tps55288-not-able-to-set-output-current-using-tps55288

器件型号:TPS55288

工具与软件:

大家好、我正在从事一个项目、该项目要求器件输出用户配置的指定电流和电压。

为此、我选择了 TPS55288、因为它具有可调输出电压和可编程输出电流能力。

目前我有用于测试程序的 TSP55288 EVM 电路板、通过 I2C 连接到 Orange PI。

我能够使用 REF 寄存器将输出电压设置为所需的电平。

以下是我面临的问题。

1.设置输出电压时,电压高于指定值。

例如、如果我设置10V、则 TPS55288的输出电压为12V。

这些是由我设置的寄存器值  

REF_lsb_value =  52

REF_MSB_VALUE =  2

IOUT_LIMIT_VALUE = 255

VOUT_FS_VALUE = 3

CDC_value = 224

MODE_VALUE = 161

2.需要有关如何将输出电流设置为指定电平的指导。 例如、输出电流可以是0.04A、0.1A 或更高。

请指导我解决这些问题。

此致、

Amol。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    1.我不了解您提到的寄存器的值、"52"是什么意思? 您是否能够以如下所示的二进制代码显示它?

    2.如果选择内部反馈、则输出电压根据 VREF/反馈比(在 REF 寄存器和 VOUT_FS 寄存器中)计算得出。

    3.为实现恒定的输出电流输出,轻负载时精度不好,建议设置 FPWM 模式。 您可以通过对 Visp-VISN 值进行编程来设定输出电流值。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    1.下面是二进制代码中寄存器的细分
    REF = 1000110100
    IOUT_LIMIT = 10000010
    VOUT_SR = 00000001 #
    Vout_fs = 00000011
    CDC = 11100000
    模式= 10101000

    2.我已经从 VOUT_FS 寄存器中选择了内部反馈、它的默认值为0.0564。

    3.我尝试使用 Visp-VISN 值设置输出电流、但没有得到结果。 我想将输出电流设置为0.1A、并在整个过程中保持这种电流。
    为了实现相同的效果、寄存器值应该是多少。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    我将对此进行调查,并在下周回复您。

    BRS、

    布莱斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Bryce、

    是否有更新??

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amol:

    感谢您的耐心。

    1.根据共享寄存器值、输出电压设置为12.08V、Vref = 681.756mV、反馈比= 0.0564、Vout=Vout/ratio = Vref 12.08V。

    2.Visp-VISN 电压设置为1mV、这意味着输出电流将被限制在1mV/10m Ω=0.1A。 如果器件在 PFM 模式下运行、则很难实现恒定电流输出。

    3.从 MODE 寄存器中选择外部 VCC 时,建议保持使用内部 VCC。 否则、您将需要使用一个外部5V / 100mA 为 VCC 供电。

    BRS、

    布莱斯