This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5810:Dev Config 11和12寄存器说明

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LP5813, LP5810, LP5812

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1462354/lp5810-explanation-of-dev-config-11-and-12-registers

器件型号:LP5810
主题中讨论的其他器件: LP5812、LP5813

工具与软件:

您好!

LP5810中寄存器11中的消隐时间和寄存器12的高半字节中的钳位时间是多少? 除了寄存器映射文档中的基本信息外、无法找到说明。

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Prithvi:

    我很抱歉误解、消隐时间和钳位高电平寄存器适用于 LP5813和 LP5812、这是适用于 LP5810的同一系列器件。 请 忽略它们。

    BR、Jared